Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

关注效率

德国Gerlingen的技术中心展现给大家的是现代化建筑和节能理念。

投资2500万欧元进行水分析技术中心的扩建和改造。德国Gerlingen的技术中心在以下几个方面有了显著的改进:更大的生产区域,现代化的办公室、实验室、培训教室和会议室。“作为环境领域的从业公司,我们认为我们必须获取跨行业信息。”总经理Manfred Jagiella博士说。因此,新大楼采用了最新的建筑服务设计。

  • 一切尽在掌握之中。 ©Endress+Hauser
  • 能源理念的核心要素。 ©Endress+Hauser

制热、制冷、功率

热电厂是核心,可以用作备用发电机,特别使用于计算机中心。除去用于制热的335 KW,天然气装置产生223 KW电能,可以用于制冷——一个特别的功能——如需要:正在研发专用紧凑型吸收冷却机,处于试点安装阶段,效率显著提高。

热能有源建筑系统

敷设在混凝土天花板和地板中的管道使得建筑部件在冬天成为热量收集器,在夏天成为冷气收集器,从而减少了制热和制冷所需的能量。地面收集器将新鲜空气送入大楼内,地面收集器由管径为40 m的六根长管组成,安装在地基中。仅仅几度差异就会产生巨大的影响——能源成本随能源需求线性降低。

生态屋顶

大面积绿化屋顶引人注目。它改善了建筑内部的气候,植物能吸收大量雨水,减轻了公共污水系统负荷。屋顶成为生态圈。

激励和义务

由于对建筑进行能源管理,Endress+Hauser Conducta成为首批通过ISO 50001标准认证的企业之一。2012年,德国商务部和科技部授予其一致能源优化的能效奖。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具