Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

削减氨氮,优化曝气

详细的的监测信息,用于提高过程控制

脱氮首先是硝化过程,通过氨氮的代谢来监控。及时监控干扰因素,便于操作人员及时应对。同时,基于氨氮和溶解氧的 高级曝气控制可以解决能耗。

提高污水处理过程的安全性和能源利用率

用户对氨氮测量的典型需求包括:传感器重复性好,耗材少,操作简单,维护量低;溶解氧设点值可根据具体工况来定,一个ISE传感器可输出多个参数。另外,因为减少了耗材成本,用户可以优化仪器的生命周期成本。

推荐选型

  • 离子选择电极法(ISE),Liquiline系列传感器CAS40D;

  • 或可选:配备采样仪CAT860的CA80AM分析仪

优点

  • ISE:实时测量,维护低、无需试剂

  • ISE: 可测量2个参数NH4和NO3

  • CA80AM分析仪:测量受其它离子干扰小,与实验室数据比对好

  • CA80AM分析仪:通过自动校准和自动清洗,进行有效维护

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具