Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

储罐液位测量离不开故障报警

选择安全可靠的过程自动化方案。

测量储罐液位总会遇到些挑战。把连续液位测量和溢出预防划分为两种不同的系统是一种良好的习惯。当安装陈旧或无源设备时,你将碰到以下几个方面的问题:
1、如果设备已经无法正常工作,您是否能得到报警信号?
2、液位浮子开关上是否有粘附产生?
3、您的工作人员如何完成验证测试工作?
4、如果未安装安全自动化系统,您将怎样应对反应时间?

我们研发的Liquiphant故障安全系列液位计可用于SAS系统,并为您提供:

  • 通过带双通道输出(安全触点)和锁定功能的开关单元,简单集成或直接接入PLC(可编程逻辑控制器)

  • 可以提供准确的限位检测,并且不会影响储罐上的其他计量系统

  • 测试周期长达12年。(已通过验证)

  • 操作简便,仅需一个按钮就可以对从属设备进行测试

  • 永久性自检/内部重复

在不中断过程的情况下排除设备故障。

陈旧的设备或技术不能满足故障安全要求,因为它们通常无法提供自诊断功能,所以当您得到故障报警时往往为时已晚。
我们在仪表安全及应用方面具备资深专业知识,包括API 2350认证。

计量交接储罐示意图

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具