Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

优化浮选工艺过程,实现最高性能

了解贵重金属和矿物高精度测量的详细信息。

在矿石品质趋于下降的矿山中,浮选成为关键的采矿工艺过程。但是,由于存在许多相互干扰的因素,确保每个浮选槽都达到最佳分离效果是一项非常复杂的任务。最重要的参数有:进料的流量和密度测量、泡沫层厚度、泡沫和液态浆料界面的精确测量、液体的pH值和Eh,化学药剂的剂量和质量、使用搅拌器时的泡沫质量和出现的空气流动。

优势

  • 能够实现所有矿物浮选

  • 提高回收率和品质

  • 降低试剂使用成本

  • 防止满库溢出和空库

  • 降低过度矿石携带量

泡沫浮选

Infographic

浮选槽的进料质量控制

放射性密度测量仪与采用耐磨损内衬和耐腐蚀刷子测量电极的电磁流量计配套使用,在管路中对进入浮选槽的泥浆的质量流量和磨矿回路流出的浆料质量进行高精度测量。流量变送器的先进数学算法还可以计算浆料中的含固量,它是冶金行业成本核算的重要参数。

泡沫液位及泡沫至浆料界面

泡沫液位和泡沫/浆料界面是工艺过程的关键因素之一。允许在罐顶安装仪表时,建议使用带两个超声波传感器的Prosonic界面测量变送器搭配含PTFE涂层的锥形浮子、特氟龙杆和基板的XPSFloatTM测量系统。一个传感器测量与泡沫表面间的距离,另一个传感器测量与基板间的距离,即泡沫液位。

化学加药剂量

含固量、进料速度和泡沫液位可以作为黄酸盐、起泡剂和pH值调节化学剂量控制回路的前馈信号。Promass I科氏力质量流量计可以输入上述参数,实现高精度计量。独一无二的Promass Heartbeat Technology (心跳技术)使得操作员能够监控药剂质量,除了管路腐蚀或粘性粘附,还能监测粘度、密度和温度。

pH或氧化还原(ORB)测量

浆料的pH值是最重要的参数之一,必须将pH值保持在预设置范围内,确保最佳泡沫产量和质量。
ORP电极测量氧化还原电位或Eh,有助于进一步优化工艺过程,保证最大浮选量。
由于悬浮固体颗粒具有磨损性,因此浆料测量十分具有挑战性。在理想情况下,电极应采用非玻璃材质的坚固塑料,带平面测量隔膜。

空气注入

空气注入浮选槽,搅拌罐体内的介质。使用涡街流量计测量空气流是最佳解决方案,测量精度高,量程范围宽。此外,涡街流量计不受装置振动和空气锤的影响。

测量点

  • Flotation cell in a mine ©Endress+Hauser
  • 浮选槽中的精准泡沫控制 ©Endress+Hauser
  • 浮选槽中可靠pH监测 ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具