Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

过程自动化价值千金

Memosens数字式pH电极改进了Agnico Eagle的工艺过程

位于芬兰北部Kittilä的Agnico Eagle金矿是欧洲最大的原生黄金生产商。起初,Agnico Eagle对现有pH测量结果十分不满意。测量结果不准确,且仪表校准需要耗费大量时间和资源。 如今采用Endress+Hauser的Memosens技术后,他们信赖pH测量结果,并且缩短了校准时间,现场维修工时最多减少了90%。

  • 芬兰北部的Kittilä金矿 ©Endress+Hauser

    芬兰北部的Kittilä金矿。

结果

  • 校准时间和现场维修工时从每年2,200个工时降低至约每年240个工时。

  • 节省下来的时间和劳动力资源可用于更多的生产任务。

  • 使用Memosens技术和Liquiline仪表不再需要在苛刻工况下进行维护操作,提高了工作安全性。

  • 手动和在线测量均采用同一技术,测量结果更加值得信赖。

  • 昂贵的焦亚硫酸钠化学药剂使用量最多可以减小50%。

  • Agnico Eagle was founded in 1957 and is today one of the largest gold mining companies in the world. Its mine in Kittilä, Finland, extracts and processes about 4,000 tonnes of ore per day, which results in the production of approximately 200,000 ounces (or 6,000 kg) of gold per year.

  • Reijo Mämmioja
    采用Endress+Hauser的Memosens技术后,我们进行pH测量回路校准的维护工作量大大降低:能够从每年2,200个小时降低至每年240个小时。

    Reijo Mämmioja

    高级仪表工程师, Agnico Eagle

  • Jussi Roukanen
    Memosens技术能够在更加严格的限定范围内运行工艺过程,测量更加准确和可靠。

    Jussi Roukanen

    Metallurgist, Agnico Eagle

挑战

氰化物是分离过程中的主要化学药剂,具有剧毒性,在pH测量中有严格的可靠性和准确性要求。不准确或错误读数值会引起潜在危险。

Agnico Eagle不满意现有仪表的功能性和可靠性。不准确的pH测量结果降低了安全性和工艺过程的效率。

此外,仪表校准耗费了大量时间和资源。公司期望显著改善过程控制和测量。同时,还希望改进测量仪表的维护。

我们的解决方案

  • Memosens和Liquiline分析仪平台搭配使用,是迎接pH测量挑战的一种解决方案。Memosens传感器能够进行可靠测量,即使在极端条件和苛刻工况下。传感器和变送器间的非接触式数字信号十分可靠,不受任何外界因素的影响,例如:水汽。此外,仪表还具有预维护功能。

  • 正确校准是可靠测量和分析的基础。Memosens技术使得校准更加简便,不再需要在困难和危险区域中进行现场校准。

  • 使用便携的手持式仪表Liquiline To Go 保证测量数据的一致性:如今可以在手持式仪表中使用同在线过程测量相同的传感器技术。

  • Memobase Plus校准诊断和实验室测量软件是Memosens-Liquiline平台的完美补充。可以通过USB口连接计算机和Memosens传感器,允许用户实时访问状态和诊断信息。

  • 仪表的自动清洗功能提高了测量效率和人员满意度。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具