Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

Endress+Hauser在全球售出200万台电磁流量计

电磁流量计助力Endress+Hauser获得持续成功

在过去的近40年中,Endress+Hauser已经成为电磁流量测量技术领域的全球市场领导者。自1977年以来,Endress+Hauser已经生产了超过两百万台电磁流量计,这是任何其他制造商所无法匹敌的。“这个神奇的数字不仅代表了高品质的测量技术,与此同时,它还意味着很重要的一点,那就是我们的产品满足了各行各业客户的不同需求。” Endress+Hauser Flowtec AG总经理贝恩德 - 约瑟夫 舍费尔(Bernd-Josef Schäfer)说。

起初,Endress+Hauser在一间前军事营房内生产流量计,那时,负责生产的只有三名员工。生产基本遵循按需的方式进行。“现在,”贝恩德 - 约瑟夫 舍费尔说,“我们的六大生产中心遍布全球——瑞士、法国、美国、中国、印度和巴西——同时,我们还拥有最先进的物流系统。这些基础设施作为强大的后盾,支持着我们按照规定的质量标准生产出200万台电磁流量计。”

持续创新,提升客户满意度

公司的成功源于诸多因素。其中,特别值得一提的是,Endress+Hauser的创新型人才不断为客户提供巧妙的技术,例如,针对难以测量的流体进行精密测量(Autozero,1981年),微处理器控制(Variomag,1984年),两线制技术(Eximag,1987年),或操作矩阵(Tecmag,1990年),Endress+Hauser一直全力以赴,在竞争中领先一步。

1993年,Endress+Hauser将所有流量家族产品归整统一,形成了“Proline”产品系列。此后,Proline系列产品不断发展,以确保能够在广泛的行业范围内满足通用要求。除此之外,Endress+Hauser还生产一些针对特殊应用的流量计,例如,实现一秒时间间隔的罐装应用等。

“Proline” 创造美好未来

继2000年推出第二代产品,随后的第三代和最新的Proline产品(于2012年推出)均实现了一系列独特功能和设备属性。系统运营商不仅能够通过显示器、WLAN网络服务器或现场总线来检索测量和诊断数据,还能全面监视整个过程,必要时还能在操作期间检测流量计的功能。

准备迎接第三个一百万台

贝恩德 - 约瑟夫 舍费尔表示对Endress+Hauser的未来十分乐观:“创新,使我们能够持续调整我们的产品组合,以满足各行各业的需求。我们满怀信心地期待第三百万台电磁流量计的售出。”

  • 76系列:Endress+Hauser生产的第一台电磁流量计 ©Endress+Hauser

    76系列:Endress+Hauser 生产的第一台电磁流量计

  • Autozero 2000(1981年),Endress+Hauser生产的电磁流量计 ©Endress+Hauser

    Autozero 2000:1981年推出的电磁流量计,应用于难以测量的流体

  • Variomag(1984年),Endress+Hauser生产的电磁流量计 ©Endress+Hauser

    Variomag(1984年):第一台采用微处理器控制的电磁流量计

  • 第一代Proline Promag电磁流量计 ©Endress+Hauser

    1993年:推出Proline Promag电磁流量产品系列

  • Proline Promag H 100 ©Endress+Hauser

    Proline Promag H 100:用于极小流量测量的电磁流量计,搭配超紧凑型一体式变送器,用于食品饮料和生命科学行业

  • Proline Promag W 400 ©Endress+Hauser

    Proline Promag W 400:专为水和污水行业而设计的电磁流量计

  • Proline Promag P 200 ©Endress+Hauser

    Proline Promag P 200:用于极高温度介质的电磁流量计,采用真正回路供电技术,专为化工和过程应用而设计

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具