Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

回顾Endress+Hauser成功的上一财年

在成功的2014财年中,集团净销售额增加

虽然经济环境不确定,Endress+Hauser依然立足于市场。2014年,瑞士集团的净销售额上升11.0%,高达20.13亿欧元,净收入达到19,200万欧元。公司在全球的投资额超过12,600万欧元,至年底拥有12,435名雇员。但是,经济危机和货币走势为2015年的展望蒙上了阴影。

Matthias Altendorf就任Endress+Hauser集团CEO的首年,为我们勾画了美好的蓝图——“尽管受到所有预期以外的影响,”Endress+Hauser在未来的八年年内将销售额将翻倍,“历史上首次我们净销售额的一半以上均来源于欧洲之外。”

基础广泛的销售增长

“首先,美国大陆的业务十分良好。”COO Michael Ziesemer说。德国具有最大的销售总量,增长也十分明显,和欧洲一样。亚洲发展并不均衡:中国的增长变缓,而南洋销售增长迅速。在非洲和中东,个别国家的政局不稳定因素显而易见。

就业增加,更高的资本支出

在2014年年底,Endress+Hauser的全球雇员总数为12,435人,比前一年增加了516名员工。公司投入了总额12,600万欧元的投资,并在瑞士Reinach增加了流量测量技术的生产地。包括遍布全球的259个专利的初始应用在这里生产。这是集团创新能力的体现。

盈利和经济实力

营业利润(EBIT)降低了3.2%,为26,800万欧元。得益于有利的汇率和金融投资回报,财务收支仍为正数。因此,税前利润(EBT)增加了1.7%,为27,400万欧元。略微下降的30.2%税率使得净收入增加了2.3%,为19,200万欧元。CFO Dr Luc Schultheiss强调集团的稳健投资。股权比例增加了0.5,达到68.3%.

今年受瑞士法郎的力度影响

2014年的外汇汇率的影响较小。瑞士国家银行取消最低欧元汇率的后果很难预测。“Endress+Hauser集团整体可以应对瑞士法郎的强度。” Luc Schultheiss强调。很大一部分附加价值不受瑞士货币的影响。但是,CFO预计到集团中瑞士公司的利润会有所降低。

投资具有更可持续性

首次,Endress+Hauser提出可持续报告和年度报告。报告旨在引导可视化和可量化的发展。例如:位于德国Maulburg和Gerlingen的生产中心的热电联厂降低二氧化碳排放量。金属表面处理的新工厂使用金属珠替代玻璃珠,这显著降低了瑞士Reinach的特殊废物量。

查询媒体发布新闻图片

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具