Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

您正在努力获取锅炉汽包可靠的液位测量信号吗?

Endress+Hauser公司为您带来更高的设备利用率,提供更安全和更优异的测量解决方案

如果水位过低,水管壁过热可能会导致严重的事故,产生昂贵的维修费用、造成停机,以及人员伤亡。如果水位过高,锅炉水将流入到过热器或汽轮机中从而引起设备损坏,造成昂贵的维护成本,造成汽轮机或锅炉运行中断。因此需要采用复杂的技术,确保精确的液位测量,并将相应的测量结果传送到控制系统中。

优势

  • 此认证确保蒸汽反应釜72小时运行,无需连续控制

  • 该仪表与相应的执行机构(如,接触器、安全阀)配套使用时符合压力设备规程(PED)关于安全附件的一致性要求,该证书可适用于所有的欧盟成员国。

差压(DP)液位测量过程可能会非常棘手

设备操作人员对差压(DP)液位变送器都相当熟悉,因为他们都具有相当长时间的操作经验。另一方面,这些设备操作人员也有一定的局限性。传统型差压(DP)液位变送器的输出存在一定的误差,主要是由于正负压两端以及位于蒸汽包内部的蒸汽和水的静压和水密度的变化引起的。水在高压力条件下密度将发生变化,但是这种变化与温度变化造成的影响无关。

采用创新的替代技术,带来更高的设备利用率

这就是为什么我们为您提供集成式导波雷达物位变送器(Levelflex)的原因所在。Levelflex具备更多的液位检测功能(即使在恶劣的条件下),可以提高设备的利用率。其设计紧凑、易于安装和操作;更高的可靠性和更优的性能,提高测量安全性,响应时间更快,控制、分析和通信能力进一步提高,以上种种深受客户青睐。

我们为您提供的不仅是一台简单的物位变送器,而是一套完整的旁通管解决方案

我们为您提供采用Levelflex导波雷达物位仪的完整的高质量旁通管解决方案,可用于新厂设计或旧厂改造,为您节约大约25%的成本。由于Levelflex导波雷达物位计可以预先安装在旁通管内,并且在交付时进行预先设置,从而可以帮助您尽可能地降低装载和安装成本。Levelflex导波雷达物位计不含有任何机械可动部件,几乎是免维护的,从而减少了发电厂的停机时间。

可用证书:EN12952-11:2007和EN12953-9:2007标准

Levelflex M以及新型的Levelflex FMP 54通过了TÜV认证,符合EN 12952和EN 12953标准。因此,蒸气反应釜可以采用冗余组合(1OO2或2OO3)的方式安装Levelflex导波雷达物位仪,连接带有控制功能模块RMA42的通用型变送器或可编程逻辑控制器PLC,作为低水位(LWL)或高水位(HWL)的保护设施。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具