Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

2014“能源与气体流量测量解决方案”主题路演正式启动

暨Gas Rig路演上海站报道

6月19日,2014年Endress+Hauser中国“能源与气体测量解决方案”主题系列路演于上海拉开帷幕。路演首站选择在上海办多功能厅举行,由市场部主办,并由销售部邀请了来自巴斯夫、寰球石油、华谊设计院等各领域的客户到场参加。本次路演以“Endress+Hauser能源监控解决方案”为主题,旨在引起客户对能源监控方面的关注与思考。

2014 Gas Rig路演上海站

19日下午,多功能厅摆好了巨大的主题背景板,上面可以看到一幅幅E+H所提供的能源与气体测量解决方案画面。现场还隆重推出了仪表排布密集、功能集中强大的Gas Rig展台,用于为客户提供现场讲解、演示与动手实践。下午1:30分,路演讲解与演示环节正式开始。市场部温度&PCPS产品经理朴星光讲解了能源的发展趋势、成本构成,针对特定应用与能源效率等主题展示了E+H在工业过程中的专业解决方案,并结合Gas Rig展示了E+H产品如何实现全厂能源监控和优化。从蒸汽应用控制器RSG40的详细介绍,到蒸汽锅炉效率的计算解析,朴星光始终以客户角度为出发点,并每每提出简洁清晰的解决方案,引发了现场客户的热烈讨论与广泛交流。

能源监控方面最重要的是气体测量知识和湿蒸汽测量。在短暂的讨论休息后,流量产品工程师许双甲就这两方面问题进行了详细介绍。许双甲详解了气体流量测量方案的选择、环境条件对仪表测量精度的影响以及安装要求等内容,带给客户客观、真实的测量分析经验,并结合公司新产品Prowirl 200为客户传达了湿蒸汽测量的新理念。

在产品介绍环节结束后,客户带着兴趣开始了他们期待已久的hands-on(动手实践)。他们围在Gas Rig上亲自尝试不同气体测量原理及仪表选择,观察直管段影响,了解不同原理的压损情况,体验RSG40记录仪功能……所有现场仪表向客户直观地展示了E+H能源监控模拟的解决方案,让客户在观察、触摸与操作中,对E+H产品的了解与认识达到了一个新的高度。

最终,为期二天的路演在客户们的积极参与和热烈好评中结束,2014“能源与气体流量测量解决方案”主题系列路演的首站出演圆满告一段落。接下来,Endress+Hauser将于6、7月份陆续在宁波、张家港、南京、合肥和北京六座城市开展同题路演活动。相信我们的Gas Rig展示会给全国客户带来能源与气体测量解决方案的更多惊喜。

路演的主要内容

  • 气体流量测量基础知识以及其影响因素;

  • 通过Prowirl 200新涡街实现的蒸汽湿度测量——提高能效和工艺安全性;

  • 能源监控与测量解决方案;

  • 产品以及Gas Rig展示及讲解。

2014路演计划

路演以“能源与气体流量测量解决方案”为主题,采用宣讲+产品DEMO演示的形式,半天一场,会针对能源测量和气体测量等应用进行一次知识性的培训和推广。路演中会使用从欧洲Flowtec专门运输过来的气体测量演示装置进行演示,并且给予您实际动手操作的机会。

Endress+Hauser 2014 Gas Rig全国路演计划如下:

  • 6月18-20日,上海;

  • 6月27日,浙江宁波;

  • 7月3-4日,江苏张家港;

  • 7月10-11日,江苏南京;

  • 7月18日,安徽合肥;

  • 7月24-25日,北京。

  • 目标行业:化工、油气、食品制药、水、电力、冶金等。

  • Gas Rig ©Endress+Hauser
  • 2014上海路演现场 ©Endress+Hauser

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具