Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

监测水质情况,延长发电厂的运行寿命。

Endress+Hauser公司开发的SWAS(蒸汽/水分析系统)解决方案可以最大限度地减少腐蚀和结垢现象的发生。

在发电厂的涡轮机、锅炉和管道中,水质是影响腐蚀或结垢是否会发生的关键因素之一。锅炉给水和蒸汽中的杂质会缩短涡轮机使用寿命,从而导致昂贵的维修费用,甚至不得不进行设备更换。此外,不良水质将导致流程效率降低,并增加维护工作量。

模块化的电厂水和蒸气循环系统

我们开发的SWAS系统面板,能够监测发电厂中的水质情况,随时保持整个水蒸汽回路的安全性。它能准确测量pH值、电导率或钠盐含量等关键参数,防止在热交换器、锅炉管道和过热器中产生沉淀,从而提升过程可控性,减少停机时间并延长工厂的运行寿命。此外,我们所提供的SWAS解决方案是模块化的,可升级,可定制。

实时监控和在线分析

发电厂循环系统有不同测量点。对它们进行蒸汽和水的在线分析,以及工艺过程的实时监控,可以让您及时对系统情况作出响应。侵蚀或腐蚀元件将被可靠检测,避免了因机械损伤引起的不平衡。此外,仪表所提供的防篡改测量值记录功能,可帮助您处理锅炉和涡轮机的保修问题。

SWAS方案的特点是什么呢?

四个字——量身定做。高品质的仪表,提高了设备的安全性和效率:
1、与Memosens数字技术配套使用,实现可靠测量,轻松标定与简单维护;
2、采用Liquiline多通道控制器,实现一台仪表的多参数测量,模块化,可扩展,易改造;
3、遵循各类行业标准,操作安全可靠。

来自客户的评价

“Endress+Hauser研发的模块化系统(注:指基于Memosens技术的多变量多通道变送器和模块化仪表盘),为现代发电厂提供了基础设施,满足了其不断变化的需求。这一系统适用于基础负荷、中等负荷或峰值负荷,还可进行参数升级;同时模块化意味着其操作十分灵活,真不愧是Endress+Hauser。”
——日立集团欧洲区首席化学工程师 Sener Guenes 先生如是说。

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具