Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

安全监测罐体

用智能系统防止危险介质溢出可以为你做决定

石油和化学品储罐是盛放挥发性大威力液体的大型容器,如果不能安全监测,则可能导致巨大的环境破坏。油库中的燃油罐处于危险高液位时,发生故障的燃油罐表可能无法提醒操作员。最终,大量危险液体会从储罐中溢出,可能导致蒸汽云团的形成和燃烧,紧接着发生爆炸和火灾。

智能系统可以为你做决定

最近一些事故导致的结果是,开始系统地改革至防溢出系统,结合了现存API 2350法规和IEC61511安全规范的储罐管理目前在行业内有着最佳实践效果。 除了能够满足上述标准的要求,减少风险,罐区仍面临着常规行业压力,例如:最大化生产率、降低维护成本,开发合适的劳动力。

增长缓慢的运营费用预算、知识差距和日趋严格的投资回报率要求都是巨大的挑战。这就是为什么用溢流保护系统来提高安全性越来越重要,同时还能节约成本,例如减少调试时间和成本、降低维护费用。

使用自动化溢流保护系统的好处

  • 使用自动化溢流保护系统能够显著提高安全性,满足API 2350规范和IEC 61511标准的当今要求

  • 详细的全自动警告信息能够节约成本,并提高整个油库的安全性

  • 相比于简单系统,可以安全地同时执行多个无人值守的灌装

  • 在不拆卸设备的情况下,整个系统的验收为全自动且有记录,这可以节约成本和提高透明性

  • 使用自动化溢流保护系统可以缩短停机响应时间,增大了罐容量

使用自动化溢流保护系统监控罐体

应用

测量点

  • 用智能系统安全监测罐体可以为你做决定 ©Endress+Hauser

    用智能系统安全监测罐体可以为你做决定。

  • 自动化溢流保护系统结合了API 2350 & IEC 61511功能性安全标准 ©Endress+Hauser

    自动化溢流保护系统结合了API 2350 & IEC 61511功能性安全标准

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关产品组合

解决方案
在线工具