Memosens数字式传感器成功地节省了时间,提高了测量精度并降低运营成本
在DS Smith公司对水中的pH值和溶解氧浓度进行测量。
DS Smith是欧洲领先的瓦楞纸包装供应商。它拥有10家造纸工厂,每年生产约280万吨的瓦楞纸材料和工业专用产品,其中大部分为纸板和包装盒。DS Smith的英国造纸厂Kemsley创建于1924年,是欧洲第二大回收纤维纸生产基地。
数字化好处多!
无需增加成本即可提高测量精度。
Memosens数字式传感器可以进行预标定,在现场便捷地更换,节省了操作困难测量点的操作时间。
Memosens数字式技术非接触式地将测量值从传感器传输至变送器中,避免了腐蚀、泄漏和水汽导致的测量值偏差。
为了保护环境并确保合规,DS Smith公司位于肯特西伯恩的Kemsley工厂不得不密切监测排放至Swale河流中的废水。涵盖水的pH值和溶解氧浓度测量,始终严格确保参数在规定范围内。在过去,进行关键参数测量的水分析仪表的维护不仅十分耗时,而且十分费力。
溶解氧和pH测量
废水在流入沉淀池并排放至河流之前会再次被氧化,首先应进行排水口废水的溶解氧测量。基于健康和安全因素考虑,所有排水口操作均始终要求两人配合进行,现场进行传感器标定是高劳动强度的工作。“这十分浪费资源。”DS Smith公司Kemsley工厂的仪表和电气控制工程师Castle说。
“每台仪表均可以节省2个半小时。我们想看看能不能在实验室操作,缩短在排水口的工作时间。”对于pH电极,我们也有同样的想法,因为现场标定十分不方便,并且相当耗时。“电极放置在缓冲液过程中我们只能守候在一旁。”Ian Castle回忆说。“祈祷电极始终放置在烧杯中且标定斜率正确;否则,就只得安装新电极并重新开始操作。”
完美的Memosens数字式传感器解决方案
Memosens数字式传感器的传感器头中存储了所有运行参数和标定参数。传感器可以先进行预标定,现场更换十分便捷,显著节省了操作困难测量点的操作时间。每个传感器都储存有自己的标定数据,因此可以定期更换传感器,确保始终使用最新的传感器;与此同时,其他传感器可以实验室或工厂中进行清洗、标定和再生。
数字化好处多!
Memosens数字式技术非接触式地将测量值从传感器传输至变送器中,避免了腐蚀、泄漏和水汽导致的测量值偏差。基于上述众多的优点,DS Smith公司使用Memosens数字式电极替换了所有废水测量的pH电极,现在又在逐步使用Memosens数字式溶解氧传感器进行替换。
效率提高
Ian Castle说主要的优点是效率得到了提高。“清洗和标定其他制造商的pH电极可能需要花费1个小时。”他说。“现在,我可以在实验室或清洁的地方使用Memobase Plus软件清洗和标定pH电极。现场的电极更换只需要花费数分钟即可。这大大节省了时间,它真的做到了。”
提高测量精度
法规要求使用两台pH变送器测量,变送器的读数值同时证实了测量精度也得到了提升。“两台仪表的读数值十分接近,差值不到0.02 pH。"Ian Castle说。“我们以前的测量精度没有这么高。这可能是由于标定是在更加可控的环境中完成。”
降低运营成本
性能的提高没有增加公司成本。事实上,使用更加普通且便宜的缓冲液且传感器的使用时间更长,运营成本反而降低了。“Memosens数字式传感器和老传感器型号的采购费用相差无几,但是我再也不需要随时采购新的传感器。”lan Castle确定地说。
MCERTS合规
Endress+Hauser的Liquiline变送器和Memosens数字式pH电极通过环境署的MCERTS认证,这对DS Smith公司而言是最大优势。通过MCERTS认证增加了公司监控排放物合规的信心。使用Memobase Plus软件标定传感器和数字式存储所有标定结果同样有助于确保合规。“这是另一大优势。”Ian Castle说。“我记录了EA需要检查的所有标定结果。”