Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

提高了富查伊拉镇(UAE)原油码头的安全性

IL&FS公司荣获“2017年安全可靠口岸/码头”证书

富查伊拉是中东最大的油库之一,至今有328个运行油罐。这里生产多种类型的石油产品,产量超过333000立方米。它由IL&FS集团建造,并于2014年正式运行。IL&FS公司在建造初期就制定了最严格的安全运营标准,规避出现行业类常见的溢罐事件发生,溢罐会导致人员死亡、公司形象受损和数十亿美金的财产损失。

客户优势一览

  • 使用多个相互独立工作的系统提高工厂的安全性,保护生命、环境和资产安全

  • 使用先进的经认证的安全系统满足最高安全标准

  • 远程执行自检测提高效率并减少工作量

  • 降低保费,并提升工厂性能和生产力

  • 提升公司形象,从而促进业务增长

  • IPTF is a state of the art Independent Oil Storage Terminal situated in heart of the emirate of Fujairah. The IPTF facility consists of 17 above ground, Carbon Steel storage tanks and the terminal is equipped to handle a wide range of petroleum products. Phase 1 is currently operational with a capacity of 333,084 CBM. With Phase 2, which is expected to be ready for commissioning in 4th Qtr of 2018, the overall capacity of the terminal will be more than 780,000 CBM.

客户的挑战

最初的设计是使用Liquiphant音叉限位开关,它们必须定期进行人工自检。这就需要人员爬罐,拆除变送器,将传感器放置在油罐中仿真报警。通常,执行一次测试需要花费四个小时,在此期间罐体必须停用。除了时间成本,中控室内的狭小空间以及与现有SCADA系统的集成也十分具有挑战性。

Endress+Hauser的解决方案

自动防溢保护系统( AOPS)让耗时的测试从此成为过去。通过IEC 61511 SIL认证的解决方案能够检测、指示和防止储罐出现危险溢出,符合API 2350标准。它由外部独立安全检测机构测试,符合SIL2/SIL3认证要求,包括涵盖传感器、逻辑执行器和报警设备的自检测。自检测结果被保存并可以打印成报告:在5分钟内完成16个罐体的自检测!

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com