Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

正在使用笔记本电脑的设计工程师

通过化工工艺的优化设计,确保工艺数据准确。

在项目的各个阶段,设计软件输出的数据始终一致,完全值得您的信赖

保证化工项目的数据库始终正确并非易事。我们的先进设计软件能够帮助您应对这一挑战。从设计软件的电子数据交换开始,避免了双重输入,保证了数据质量,并按需输出CAD模型/图纸。我们使用项目管理软件跟踪您的项目时间表,确保及时交付文档和仪表。

25%

工程专家认为,简化数据传输过程可以使工程效率提升 25%。

Engieering people in the office

从FEED到运行阶段,数据准确性始终一致

我们的设计软件由400名Endress+Hauser专门从事IT和IT工具的员工编写,确保在整个项目设计阶段能够无缝实现数据传输。减少出错有助于跟上项目进度表,保证按时交付。为了实现上述目标,我们也同时使用了先进的软件,例如:

  • 中央设计平台,集中管理信息

  • Applicator选型软件

  • Configurator配置软件

  • CAE文档(CAD图纸和接线图)

  • 标准文档,更加快速通过仪表认证

如何进行化工工艺的优化设计呢?

点击查看上述图例,了解我们是如何为您提供设计支持的。

  • 图示介绍了最新技术的集成软件如何实现电子传输。 ©Endress+Hauser

    根据项目要求和应用选择合适的仪表

  • Endress+hauser中央设计平台的显示截图 ©Endress+Hauser

    设计平台是我们的中央信息中心。在此平台上,我们生成和维护您的项目的所有设计文档。

  • Applicator选型软件的显示截图。 ©Endress+Hauser

    选择与您的项目要求和特定应用最为匹配的合适的仪表。

  • Applicator选型软件的显示截图。 ©Endress+Hauser

    我们基于设计软件输出的工艺参数精确选择仪表。

  • 我们内部采用标准化流程,在全球范围内适用,并符合国际PMI框架协议。 ©Endress+Hauser

    项目管理软件随时为项目提供支持。我们内部采用标准化流程,在全球范围内适用,并符合国际PMI(项目管理协会)框架协议(PMBOK指南 )。

在所有项目阶段数据流始终一致

FEED阶段:细节设计

Endress+Hauser软件可用于项目的FEED阶段和进行细节设计,用作设计平台。在此平台上,我们保证整个项目过程中的数据质量,并能将数据无缝传输至W@M Portal生命周期管理管理系统中。

  • 设计平台与客户熟知的Applicator选型软件相连,能够加速大型项目的设计进程。

  • 快速自动生成CAD文件和图纸,为您和您的时间进度表提供支持。

  • 进行细节设计时,所有Endress+Hauser软件均针对设计平台上的数据,确保数据正确。

在平板电脑上使用Applicator

执行阶段

我们的FNE设计软件为现场网络设计(FNE)专家提供支持,软件完成集成在设计平台中。使用软件保证无缝数据传输,避免了双重输入和拼写错误,避免出错。项目管理软件遵照项目管理标准反映我们的内部项目管理流程,保证项目时间表,按需提供资源。

在笔记本电脑上进行设计

在资产生命周期内的所有适用过程数据

W@M生命周期管理系统基于各类基于Web的软件帮助您随时查看设备详细信息。此外,资产生命周期内的信息及时更新,便于员工查看。与量身定制的服务和软件配套使用,W@M生命周期管理软件能够帮助您节省日常运营时间和企业管理支出(OPEX)。

工厂中的设计工程师

优势

我们的目标是助您成功。Endress+Hauser能够帮助您加快设计进程。无论是电子数据交换、自动生成文档,还是W@M生命周期管理系统,我们都能在项目的各个阶段为您提供支持,帮助您节省时间、资源和金钱。我们的先进设计软件和项目管理软件助您成功。

1周

同传统方式相比,以设计800台设备计算,RFQ能够节省一周的周转时间。

80%

同传统方式相比,以设计800台设备计算,我们的设计软件能够节省80%时间。

2万美金

同传统方式相比,以设计800台设备计算,避免打字错误节省了2万美金的费用。

成功案例