Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

MRO罐体上工作的人们

在化工厂中进行MRO优化

实现稳定且可靠的化工工艺,并同时保证过程高效

通常,MRO的挑战性大且成本高。但是,必须确保装置稳定运行,进而保证设备的可靠性。挑战包括集成点对点计划、提高工厂现有资产的可靠性和稳定性、优化库存管理,以及实现高效支出管理。我们的方法能够帮助您实现化工厂的MRO优化。

65%

的年度净利润应用于生产设备维护。

专业人士认为,在所有需要控制支出的重大项目中,设备维护应该排在最后一位。

化工厂

化工工艺中的可靠MRO数据和历史数据

内外部行业标准(例如ISO、FDA或HACCP)要求您提供过程仪表的可溯源文档吗?您是否正在寻找一种有用且高效的无纸化资产管理解决方案呢?它能够与您的业务流程相结合,降低使用成本并减小出错机率。我们的MRO帮助您优化化工厂,为您的决策提供有力支持。我们为您提供:

  • “As-Is和To-Be”研讨会:分析研究当前状况(As-Is),发掘提升潜力。基于改进措施和新解决方案规划未来状况(To-Be)。

  • 基于设计改进建议得到“To-Be”,详细说明每项的优势。

  • 实施和执行设计好的“To-Be”:列出大纲,将阶段计划集成至各步实施和执行计划中。

提高化工工艺的稳定性

  • MRO优化的阶段图示说明 ©Endress+Hauser

    图中介绍了实现化工厂MRO优化所需执行的步骤

同时确保稳定性和高效性

提高OEE,并同时降低风险,缩短停机时间

高效过程优化或成功项目实施不仅需要理论支持,而且还与人们的思想意识和工作方式息息相关。因此,我们基于通用业务流程管理模型设计出常规行业的标准服务流程。我们帮助您进行化工厂的MRO优化,支持您做出正确的决策。

化工厂中的MRO

可持续计划把控安装过程

在业务流程研讨会中,我们帮助您确定所有相关步骤的具体内容。“As-Is”分析针对当前状况。在此阶段需要了解变化对当前状况转变至新状况过程的影响。“To-Be”状况包括过程描述、新系统架构、相关工作流程,以及不同系统件的信息交换。它代表了理想解决方案和最佳解决方案。

  • 结果有助于每个人了解什么才是真正所需的“止痛片”,通过采取必要措施能够获取什么结果。

  • 完整的文档介绍了成本回收方案和/或预计的成本节约。上述结果将提交给股东和管理层查阅,保证他们继续认购。

化工厂员工

采用成熟技术优化MRO

该技术已经在包括化工行业的多个行业中成功应用了70多次。结构化的方法和清晰的分阶段改进计划保障可持续的成功。

化工厂员工

优势

助您成功是我们的主要目标。无论您的维护目标具有多么大的挑战性,我们的专家都将为您的MRO优化提供支持。我们为您提供可持续的淘汰计划帮助您实现化工过程稳定和可靠的目标。

67%

仪表诊断功能降低了67%的风险,减少了67%的现场工人人数,提高了安全性。

50%

可持续的淘汰计划减少了50%的库存量

25%

采用成熟技术的完美平衡MRO优化策略,增加了25%的运行时间。