Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

水电厂

为水电厂的安全保驾护航

设计规划不当、无法预测的自然灾害和设备故障通常会导致水电厂出现水淹事件。

水力发电从一开始就被人们认为是一种清洁、可靠且可持续能源,全球将近四分之一的能源来自水力发电。水电厂可以用来储存电能,这是它的一个突出优点。但是人们对大坝设施的担忧从未停止:它们严重影响地区生态环境、破坏栖息地、甚至发生几率很低的事故也会造成致命后果。

200 年

水力发电厂的使用寿命为 200 年。
水电是迄今为止贡献最大的可再生能源。尽管前期建设成本较高,却为人类带来了源源不断的低价能源(适用时)。

水力发电厂

我们为您提供的产品、服务和解决方案

所有水电厂都面临着环境和技术挑战。无论在何处建造水电厂,安装机器的房间都必须采取相应措施,必须高相对湿度、潮湿和水(酸水、含菌水、含沙水和/或含碎片水)对机器的影响。我们的设计、销售和服务工程师团队拥有全面且丰富的专业电厂生产知识,基于您的应用提供合适的解决方案。

  • 过程自动化使您轻松工作

  • 从效率和功能着手实现最优性能

  • 标准化的技术和设备

  • 水电厂现代化经验

  • 整个生命周期内的技术支持

水电厂工艺流程

  • 水电厂工艺流程图 ©Endress+Hauser

主要关键应用

汽轮机、发电机和轴杆上的轴承

工厂正常运行离不开温度测量。及时识别过热轴承才能迅速采取措施防止摩擦、磨损或设备故障导致热量损失。如何处置此类应用呢?您是否听说过我们的iTHERM® StrongSens热电阻传感器技术?

  • 卓越的抗振性能(> 60g)保障工厂安全

  • 减少维护工作量,缩短停机时间

汽轮机、发电机和轴杆上的轴承的温度测量

加速和中断控制系统

测量带压气油罐的液位,避免汽轮机超速运行导致电厂整体故障。使用差压变送器或安装在罐体上或旁通管中的导波雷达液位仪测量液位。清洁油并发现泄露对于保证系统正常运行至关重要。如何监测油的压力?

  • 压力变送器的最大耐压值为600 psig,操作可靠

  • 我们Deltapilot系列产品采用全密封焊接的抗冷凝Contite压力传感器

  • 我们的Liquicap系列产品始终安全、可靠,不受安装罐体结构的影响

带压气油罐中的液位测量

高压条件作为传导棒、晶闸管桥路

高压条件下出现高环境温度是十分危险的,因此必须严格监测。安装火警探测器,作为安全预防措施。环境温度传感器Omnigrad专门针对此类应用设计,包含安装在表头中的温度变送器。

  • 危险区中的防爆型式:本安(Ex ia)和无火花

  • 允许用户自定义插入深度,配备多种过程连接,具有高灵活性

在高压条件下进行高环境温度测量

排水泵

如果用于控制排水泵的液位测量错误,可能出现液位上升,甚至水淹没整个电厂。因此,水位报警、水淹没报警和疏散报警都必不可少。通常采用浮子或电导率液位测量;但是在高湿度和腐蚀性环境中它们无法正常工作。超声波液位仪或静压液位仪(例如Waterpilot)是替代优选。

  • Contite传感器抗冷凝,具有最高工厂安全性

  • 自动关闭进水闸或顶阀实现防水淹没保护,保证汽轮机正常运行

安装在排水泵上的超声波物位仪

缓冲罐

缓冲罐主要用于控制水速快速变化导致的压力波动。建议在罐体的允许液位范围内工作,这样才能获取恒定的介质浓度和产品品质,或按照生产效率要求产生成品。因此有更高的液位测量精度要求。我们的专家能为您的关键检测点提供量身定制的解决方案。

  • 高纯度陶瓷膜片传感器坚固耐用,抗过载

  • 通过带温度补偿的密度校正功能实现最高液位测量精度

  • 可以监控限定值和切换继电器。可以传输模拟量输出信号。

  • SIL2认证(可选)

Endress+Hauser的缓冲罐液位测量

优势

我们的服务和销售工程师训练有素,与您一同挖掘潜力实现高精度测量,自动提升安全性,提高生产效率,缩短停机时间。我们的项目管理和规划工程师从一开始就跟踪工厂改进,除了仪表,他们还和用户分享自己的经验和技能。

超过10年

超过10年的水电厂项目经验,包括安装容量超过14500 MW的项目设计经验。

一站式

供应商。我们为用户提供全方位仪表,以及现场服务和项目管理。