Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

校准管理服务

校准管理服务

统一优化的校准可以实现更强大的工厂性能

保持并不断提高生产效率是保证您的竞争优势的关键所在。我们的专业服务工程师能够按照您的需求帮助您优化校准工作流程。这样您就可以提高生产力,确保合规,以及保证产品质量。选择可靠的合作伙伴,让他帮助您管理、优化和校准安装点,您就只需全身心关注于您的核心业务。

90%

不合格率降低90%/年

由于优化了校准管理,(一家位于法国的生物制药厂)不合格率降低了90%/年

我们能够帮助您:

您的目标是对校准设置进行管理,确保您的仪表完全合规。选择Endress+Hauser作为您的工厂的单一联系接口,我们将保证所有的校准操作都以经济的方式运行,并且与您的生产过程保持一致。我们优化使用资源,并采用先进的校准方法,缩短了重新校准时间,确保工艺过程顺畅。

  • 提供差异化管理和根本原因分析的专家咨询服务,降低不合规出现的机率

  • 优化校准间隔时间和识别潜在改进点,有助于实现有效校准成本管理

  • 确定关键KPI,提高透明度和实现持续改进

优势

高精度过程测量

Endress+Hauser的校准和测量专家帮助您准确调整现有计量要求,例如最大允许误差或偏差报警。他们对偏差进行根本原因分析,不断改进您的校准过程,从而保证实现所有设备都在规格参数范围内工作。

高精度过程测量

有效利用停机时间

评估安装点,优化校准间隔时间。Endress+Hauser负责管理分包商与我们的校准工程师一同完成校准操作。所有校准计划均与生产过程保持一致,缩短平均设备的校准时间。

有效利用停机时间

有效管理校准成本

基于被认可的关键绩效指标和通过召开月度总结会议,我们为您提供全透明的校准成本和运营绩效信息。 我们校准咨询专家和工程师团队采用最佳资源和先进的校准方法帮助你进行高效经济的校准管理。

有效管理校准成本