尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

关于我们

无论是至关重要的业绩,还是令人震惊的数字,以及引人入胜的小故事, 在这里,您可以360°全方位深入了解我们的公司。

从小作坊逐步成长为强大的全球化合作伙伴

1953年,两个看似迥异的人在位于德国Lörrach的一所私人公寓内合作创建了一家新公司:他们正是高大健壮的瑞士工程师Georg H Endress(29岁)和矮小瘦弱的德国银行经理Ludwig Hauser(58岁)。他们并不知道自己是全球成功案例的奠基人。

详细了解我们的发展历史

在过去的一年里,Endress+Hauser已成为全球流程工业领域内现场仪表、服务产品和解决方案的佼佼者。世界各地及各个行业的客户广泛受益于我们的先进测量技术,过程自动化方案,并基于高效、安全和环保因素实施优化改进。

员工

  • 30%

    到2030年,将有30%的女性担任管理职位。我们希望吸引更多的女性加入Endress+Hauser集团。女性员工占比应达四成。

  • 112

    种不同国籍的员工为Endress+Hauser集团工作。

  • 10

    员工在Endress+Hauser集团的平均工作年限达10年

成就

  • 8,900

    项专利和专利申请全面保护Endress+Hauser的知识产权。

  • 71

    在2023国际EcoVadis可持续发展评级中获得71分(满分100分)。

  • 20

    2023年共推出20种新产品。

案例

  • 133,049 km

    2023 年,Endress+Hauser Water Challenge活动里程达133049公里,可环绕地球三圈。活动所得捐款用于在越南建造两座水屋

  • 3,000 mm

    最大流量计口径

下载

    • 公司简介
    位于瑞士Reinach的Sternenhof大楼

    Endress+Hauser集团简介

    • 公司简介

    Endress+Hauser集团