尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
蒸汽工

优化改进公用工程的蒸汽使用和分配

优化利用蒸汽从质量参数测量和持续过程监测开始

蒸汽,使用量,过程测量仪表 ©Endress+Hauser

工业生产过程的高效能源转化

蒸汽是一种重要的热传导介质,在工业领域内广泛使用;在蒸汽的制备、分配和使用过程中,安全首当其冲。高温高压工况存在安全隐患,需要频繁测量锅炉水位,切实防范水锤现象。保证给水水质优良同样至关重要。 

高效蒸汽能量转换

此外,蒸汽是工业生产过程高效能源转化的有效途径。蒸汽凝结释放热能,为生产过程提供能量,因此蒸汽干度是一个重要指标。湿蒸汽会导致能源浪费,产生经济损失,只有干蒸汽才能保证最优效率。 

保证蒸汽的可用性非常重要。必须持续监测锅炉能效和使用效率(比如换热器),确保符合ISO 50001和ISO 14001等相关标准的要求,同时还能识别和解决低能效问题。

借助现场仪表获取透明的过程信息,提高安全性

节能降耗电子书缩略图

借助现场仪表实施蒸汽、压缩空气、加热、冷却和工业气体的工业能源管理

女专家

同我们的专家探讨您的生产挑战

更多节能资源